This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:具有有效时钟监控功能的禁用 LPO

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669146/tms570ls0432-disabled-lpo-with-active-clock-monitoring

主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

您好!

基于 TMS570LS0432 MCU 的电路板有问题。 希望有人能帮我解决这个问题。

几天前、我意外将 SW 加载到 MCU、从而在启动期间禁用 LPO (HF + LF)。 同时禁用时钟监控功能的代码不可用。

因此、我无法再启动调试会话。 每次尝试时都会出现以下错误消息:

CortexR4:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)

我尝试使用论坛上定义的不同方法来"重新制作"电路板的动画、例如:

1.在调试会话开始期间与 nPORST "播放"

2.尝试单独连接 IcePick 和 DAP 并交换闪存和 RAM

第1个方法在玩了2个小时后未能成功。

有时这种方法还会导致以下错误:

CortexR4:连接到目标时出错:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包7.0.100.0)

通常、调试会话重新启动会有所帮助。

第二种方法根本不起作用、我可以连接到 IcePick、我可以连接到 DAP、但我无法看到 Flashh 和 RAM、仅"?" 标记。

此外、我还尝试使用示波器检查 nRST、它 一直处于"高电平"状态。

是否有人知道可以帮助我的其他提示? MCU 的重新焊接是我想听到的最后一个:(

提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、

    如果在连接序列期间无法通过传统的随机 nPORRST 断言进行连接、唯一的其他选择是尝试提升 VCCP 引脚、以便 CPU 无法读取闪存;因此、无法从闪存执行。 通过调试器连接后、将引脚重新连接到3.3V 电源(使用跳线或导线和线夹)、以便为闪存泵供电。 此时、您应该能够擦除和重新编程闪存。 我们使用了这种方法、并且在这方面取得了很大成功;但是、在某些情况下、这种方法不起作用。 此外、在重新编程器件以消除此问题后、您可以小心地将引脚重新连接到板上。 这种操作需要非常小心、因为如果您过度伸出销钉或以错误的方式弯曲销钉或重新连接销钉、则可能会断开。 如果它断开、只有一个非常熟练的台式技术人员可以在有任何东西需要连接时重新连接引脚。

    请注意、由于所有其他方法都失败了、因此这可能是唯一保留的选项。 如果无法正常工作,则可能需要更换设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    非常感谢您的快速响应。
    您的建议听起来相当复杂、但可能是解决该问题的唯一方法。

    顺便说一下、我还想尝试连接 OSCIN 和 OSCOUT 以从 LPO 开始、并增加调试器捕获器件的机会。
    您认为、它是否有用?

    您知道什么原因导致我无法通过 Icepick 和 DAP 连接(用于解锁 MCU 的闪存- RAM 交换方法)查看/修改存储器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    应为随机 nRST 断言、而不是 nPORRST 断言。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    嗯...我确定 nPORRST 是必需的。 明天我将尝试切换 nRST。
    在我们的板上、该引脚未连接到任何电平。 我知道这个引脚是内部上拉的、是不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我昨天终于解锁了器件。

    @QJ:感谢您的更正,确实需要与 nRST 引脚“播放”,而不是 nPORRST

    @Chuck:感谢您提供有关泵电源的提示。 希望不必使用这样的解决方案,但最好了解 一下,以防 万一:)

    可关闭主题。