This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:使用 EMI 接口

Guru**** 2589005 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669618/tms570ls3137-using-the-emi-interface

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我必须使用 EMI 接口连接大容量 NAND。 除此之外,还可以在同一个处理器中安装 NVRAM 和 SDRAM。 如果是,连接的可能性是什么??

此致、

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    TMS570LS3137支持同步存储器(SDRAM)和异步存储器(NOR、SRAM、NVRAM、NAND)。 TMS570LS3137具有1个用于 SDRAM 的芯片选择和3个用于异步存储器的芯片选择。 CS0支持的最大内存大小为128MB,CS2/3/4支持16MB。

    SDRAM 的信号映射

    2.异步存储器的信号映射(16位)

    NAND 闪存的建议信号连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们计划将 NAND 和 SDRAM 一起使用、我们是否有任何与之相关的参考设计或文档/代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    我们提供了 TMS570LS3137 + SDRAM 的原理图和配置代码。 但我们没有针对 TMS570 + NAND 闪存的任何参考。