This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:使用 lwip 堆栈的 FTP 客户端实现

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669785/rm46l852-ftp-client-implementation-using-lwip-stack

器件型号:RM46L852

您好!

在我的一个非操作系统应用程序中、我需要实施基于 TCP 的 FTP 客户端、以便使用 lwip 堆栈将少量文件从 SD 卡传输到 FTP 服务器。  

是否有可用的示例代码?  

有人能指导我开发代码吗?   

谢谢、

Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pramod、

    遗憾的是、我们没有任何这种性质的代码示例、由于我们在将器件用于此类用途方面缺乏经验、因此我们无法提供指导。 我们使用的 lwIP 代码从开发该代码的开源社区中移植出来。 他们的网页位于: savannah.nongnu.org/.../。 虽然这不是直接针对已移植的代码、但社区应该能够在可能的情况下为您提供一些有关如何利用 lwIP 栈来执行所需任务的提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dave