This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:卷带宽度问题

Guru**** 2580075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669553/tm4c1294kcpdt-question-on-reel-width

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、团队、

请参阅客户的以下问题:

我们只需要为  TM4C1294KCPDTI ( 128引脚 TQFP)挑选和放置卷带。  我在数据表或其他 TI 文档中找不到卷带的宽度。

请告诉我卷带宽度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此信息证明工程师在此处"具有挑战性"、您是否可以在此处查看"(其他) 128引脚 TQFP 器件的卷带宽度?" (通常、它们收敛为一个公共值...)

    此类"卷带"的供应商也可提供此类数据...   怀疑"拾取和放置"供应商将(也)提供 "正常/习惯"此类测量...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    感谢您的提示。

    您好、Randhir、
    我不知道答案。 我将尝试找出答案。 请查看以下提供一些信息的用户指南。

    www.ti.com/.../snoa403i.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南未列出128 TQFP。 但是、如果您看看其他 TQFP 封装、即48、64、80和100、它们都具有与 LQFP 相同的卷带宽度。 因此、我倾向于认为对于128 TQFP、卷带宽度为50.4mm。