This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:EMAC0在定制 PCB 上工作正常

Guru**** 2589025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669506/tm4c1294kcpdt-emac0-is-working-perfectly-on-custom-pcb

器件型号:TM4C1294KCPDT

目前还不清楚为什么在这个论坛上有如此多的海报最终出现了定制 PCB、而 EMAC0却失败了。

我们的定制 PCB    甚至在两个箔面都有 TX/RX 迹线。  但是、每个差分对的长度几乎相同、过孔保持为偶数且 最小。 还使用了1uF 电容器、而0.1uF 电容器遵循 为脉冲 XFMR 馈送电压的独立电源轨布线的建议。  许多时候都围绕着这一建议展开了讨论 ,但 没有从几张海报上得到任何答复。

遵循 TM4C129x 系统设计指南(SPMA056–2013年10月)似乎已经获得了回报....

感谢 TI 工程师继续努力学习该文档!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    感谢您的建议。 我相信这会让社区中的许多人受益。