This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L930:GPIO 数据表拼写错误/问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669544/rm48l930-gpio-datasheet-typo-question

器件型号:RM48L930

对于数据表说明列(表13)中的 N2HET1模块、大多数用于 RM48L PGE 版本状态的引脚可用作 GPIO 作为替代功能、其说明是这些引脚可配置为 GIO、 这只是一个拼写错误、应该说 GPIO、这些引脚是否能够像大多数其他引脚一样配置为 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    我不确定我是否会将其描述为拼写错误、因为我们经常互换使用 GIO 和 GPIO;但要澄清一下、是的、如果需要、所有 N2HET 引脚都可以用作 GPIO。 用作 GPIO 的这些引脚的接口与专用 GPIO 非常相似、您可以从专用数据主和数据输出寄存器中写入和读取它们。