This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:是否有示例可用于此处理器和 TMS570LS31x HDK Hercules 安全 MCU 演示板的读取和写入以及 HALCoGen 代码?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669447/tms570ls3137-is-there-example-can-read-and-write-and-halcogen-code-available-for-this-processor-and-the-tms570ls31x-hdk-hercules-safety-mcu-demo-board

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

除了 TMS570LS31x HDK Hercules 安全 MCU 演示中的'CAN Reader'演示中不起作用的代码之外、我还在寻找一些示例、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    包含在 HALCoGen 工具中的示例代码可以正常工作。 多年来、我们的大量客户都对其进行了全面测试和使用。 如果您希望在测试设置中使用此代码时获得帮助、请公布您在硬件设置中看到的问题症状、我们将尽最大努力帮助您完成示例的实施。

    以上所述内容也可在 YouTube 上找到此培训视频 :www.youtube.com/watch。 本视频将向您介绍如何使用 Halcogen 配置和生成 CAN 驱动程序以及设置 CAN 网络。 请注意、视频的日期已过、因此引用的工具版本为早期版本、不再支持使用的 USB 套件;但是、当前工具和 HDK 的过程是相同的。

    同样、如果您在使代码正常工作时遇到问题、我们非常乐意通过此 E2E 论坛帮助调试任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我将在您参考的 YouTube 剪辑中尝试 CAN 示例。 您无法解决演示板上的 CAN 代码无法正常工作的问题。

    请在2018年3月6日上午8:18:25查看此帖子:
    TMS570LS3137-EP:为什么 Hercules 开发套件 TMS570LS31x HDK 不适用于 Hercules 安全 MCU 演示:Web 服务器和 CAN 读取器?
    器件型号:TMS570LS3137-EP TMS570LS31x HDK 可与环境光、环境温度、LED 灯光秀和光平衡演示配合使用、但不适用于 Web 服务器和 CAN 读取器。 演示代码是否已停产?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 关联人员。 我确实获得了一些可以处理 RM46 HDK 的功能。

    我建议您从演示样片工具程序(不是从演示样片中构建)加载演示板、并查看您是否可以在演示程序中观察到 CAN 帧。
    接线和电阻器通常很容易出错。
    您需要确保发送 CAN 帧。
    演示 CAN 帧窗口也可能"失去焦点"、不会显示传入的帧。 即使它实际上正在获取帧。

    我建议您从那里开始。