This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SPI 和 MibSPI

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669452/tms570lc4357-spi-and-mibspi

器件型号:TMS570LC4357

您好!

也许我的问题有点白痴、但我没有再找到有关 TMS570LC4357器件中每个 SPI/MibSPI 模块特性的信息。

五个 SPI 模块能否在 SPI 和多缓冲 SPI 模式下运行?

表3-1中的组件数据表似乎描述了每个模块可在 SPI 或 MibSPI 中配置。

此致、
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    简单地说,你的问题的答案是肯定的。

    我们器件上的 MibSPI 能够在标准 SPI 模式、缓冲 SPI 模式下运行、在某些情况下、某些 MibSPI 也可以在并行 SPI 模式下运行。 SPI 和 MibSPI 模块运行和配置的详细信息包含在我们的技术参考手册/用户指南中、该手册位于器件特定产品页面上、您也可以在其中找到数据表。 对于此器件、它将位于此页面 TMS570LC4357上、您也可以直接从以下链接下载: www.ti.com/.../spnu563