This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:功能安全时基故障率和软错误率

Guru**** 2796665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669280/tms570ls0432-functional-safety-fit-rates-and-soft-error-rates

器件型号:TMS570LS0432

团队、

我知道 FIT 率的在线存储库、但我正在查找上述器件的功能安全编号。

可以提供这些数字吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRAMziskus 您好、

    我们的安全分析报告摘要中提供了永久、瞬态和封装的保守功能安全时基故障率、该摘要是 NDA 并通过 SafeTI 私有 E2E 交付。 本报告还介绍了器件认证所使用的概念、假设和方法。 我们还提供与摘要报告相同的单独详细安全分析报告;但我们的 FMEDA 工具允许客户根据其特定任务剖面和应用安全目标定制时基故障率计算。 要获得这些文档的访问权限、您可以通过以下链接申请访问权限: tideals.wufoo.com/.../

    有关 FMEDA 的任何其他问题或与 NDA 文档中涵盖的主题相关的其他信息需要发布在 SafeTI 私人 E2E 中、因为只有存档了 SafeTI NDA 的客户才是该社区的成员。

    另请注意、为了共享 NDA 文档所涵盖的任何信息、客户必须完成 SafeTI NDA、客户可以直接通过上述链接请求该 NDA、或者您作为 TI 代表、 可通过 NDA 门户申请 SafeTI NDA。 如果您需要有关此方面的帮助、请通过直接电子邮件通知我。