This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DK-TM4C129X:TI-RTOS 示例

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668230/rtos-dk-tm4c129x-ti-rtos-examples

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的:

我很想将 DK-TM4C129X 用于电源逆变器应用,我需要知道它是否有使用 TI-RTOS 编写的免费示例  

我还可以访问和修改天气应用程序源代码

谢谢、致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大家好、

    我们提供了适用于 TivaC 封装的 TI-RTOS 附带的 DK-TM4C129X 示例。 您可以在 Resource Explorer 中的用于 TivaC 的 TI-RTOS -> Tiva C Series -> Tiva TM4C129XNCZAD 下找到它们:

    根据天气应用、您是指 TivaWare 中的 QS 天气示例吗? 如果是、则随附完整源代码。 但是、TI-RTOS 上不存在该示例。 您需要从以太网的网络示例开始、然后添加 QS 天气功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您的回答非常有帮助

    此致