This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:整体擦除函数、此函数由 UNITFLASH 工具生成的 CLI 专门调用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669082/tm4c1290ncpdt-mass-erase-function-specifically-called-from-the-cli-generated-by-the-uniflash-tool

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

团队、

如何从 UNITFLASH 工具生成的 CLI 中特别调用批量擦除函数?  欢迎提供任何意见。

此致、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    请找到以下 Uniflash wiki 页面。 转至描述 CLI 的页面底部。

    processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Charles。 我们(客户)之前已查看过 Uniflash wiki、但您是否有可针对出厂设置提出的特定"批量擦除"建议? 客户有"砖头"板、需要执行出厂重置/恢复。

    Ty、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您的客户具有哪种类型的调试探针? 如果它们具有 XDS100或 XDS200等调试探针、请参阅
    有关如何使用 dbgjtag.exe 命令解锁器件的应用手册 www.ti.com/.../spma075.pdf、请参见第5.3.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯·艾尔

    如果用户在其.bat 文件中调用以下内容、则该文件应该可以正常工作。

    MD /C "!DEBUGSERVER_ROOT!DRIVERS\MSP430Flasher.exe -n MSP430Fxxx -e ERASE_TOTAL
    回波。
    回波。

    (其中 xxxx 是器件 p/n)

    我们将对此进行测试并提出建议。

    Ty、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    MSP430Flasher 适用于 MSP430系列器件。 我从未使用过它、我认为它不适用于 TM4C。 但如果你能证明我错了、我会很高兴。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈! 很好的收获...是的、我也看到了混乱。 这是我的错,混合了屏幕截图。 下面的问题是出厂设置/批量擦除序列使用什么语法、我仍然认为上述-e ERASE_TOTAL CLI 命令仍应相关。 如果我能用它的工作给你惊喜的话,我一定会把你的信息告诉你!

    Ty、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     您尚未回答我关于客户使用的调试探针的问题。 如果 XDS100或 XDS200可用、则客户可以使用 dbgjtag.exe 解锁器件、如我指向的应用手册中所述。 请参阅下面的屏幕截图。 话虽如此、砖砌的器件通常与一些正在运行的破坏性代码相关联。 客户应在锁定之前检查代码、以便同一问题不再重复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    可以关闭此特定请求。 客户的问题得到解决。 再次感谢您的提示和详细答复。

    此致、
    Chris