This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-TMS57012:设置 SCI/UART 通信以通过终端进行调试

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668850/ccs-launchxl2-tms57012-setting-up-sci-uart-comms-for-debugging-via-terminal

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 论坛、  

我是 Launchpad 开发的新手、但使用 XL2-TMS570LC43x:.www.youtube.com/watch 上的本教程、成功地为终端创建了一个简单的"hello world"打印程序

我现在尝试在 XL2-TMS570LS1224上执行同样的操作、并且不会通过终端取任何东西。 我注意到 LS12板具有不同的 SCI 引脚布局、因此我假设我在 HCG 中的设置对于 LS12是不正确的。  

在 LC43上、我启用了 GIO 驱动程序、SCI 驱动程序、SCI1驱动程序和 SPI5驱动程序。 在 LS12上、我启用了 GIO 驱动程序、SCI 驱动程序和 SCI2驱动程序。  

我一直在尝试将 hello world 消息转换为"sciREG2"、因为我在 LC43上使用的寄存器"sciREG1"是未定义的、大概是因为在 HCG 中没有启用它的选项。  

我知道如何访问串行通信(COM 端口、波特等)的终端、因此我确定这不是问题。

如果我需要提供更多信息、请告诉我、因为这对我来说是全新的。  

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    请使用 scilinREG 而不是 sciREG2。

    在 LS1224器件上、SCI2和 LIN 复用。 通过 HALCoGen 生成的 SCI 驱动程序使用 scilinREG
    作为 SCI2寄存器指针。

    在 LC4357上、SCI1和 LIN 复用、SCI 驱动程序使用 sciREG1作为指针。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!