This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:netOpenHook() TI-RTOS 的使用问题

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668912/rtos-tm4c129xnczad-netopenhook-usage-problem-with-ti-rtos

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在我的项目中、我将 TM4C129X 与 TI-RTOS 配合使用。 我想实施 UDP 协议、但我遇到了问题。 当我查看 udpecho 示例时、由于 NDK 安装、它使用 netOpenHook。因此、我将其插入到了.cfg 文件中。 但是、我的代码必须写入 C++、并且此 C++文件中的 void netOpenHook()调用会导致未解析的符号错误。 是否有任何方法可以创建项目 TI-RTOS C++而不是 TI-RTOS C? 或任何有关在 TI-RTOS C 代码中解决此问题的建议。如果我使用 C 而不是 C++、它可以完美工作、但 C++使用会在调试文件中造成问题。 感谢您的回答。 此致。

Cengizhan Yapıcıoğlu ć  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    C++在 TI-RTOS 中应该没有问题。

    下面是一篇您可能会认为有用的文章。 如果您可以提供有关未解析符号错误的详细信息、请向我们的 TI-RTOS 专家咨询一些建议。

    e2e.ti.com/.../261183