This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS 12x、21x、31x - ADC 增强型通道选择模式

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668974/tms570ls-12x-21x-31x---adc-enhanced-channel-selection-mode

您好!

我在确认 TMS570系列中哪些成员支持 ADC 增强型通道选择模式后进行了确认。

  • 用于 LS12x/11x 的 TRM SPNU515C 第22.4.2.2节介绍了增强型通道选择模式
  • 用于 LS31x/21x 的 TRM SPNU499C 部分19.1描述 了按升序执行的多通道转换、每次执行一个通道

您能否确认只有 TMS570LS12x/11x 支持 ADC 增强型通道模式选择。

此致、Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    以下器件支持增强型通道选择模式:
    TMS570LS12x、LS11x、LS09x、LS07x 和 LC43; RM46、RM44和 RM57。