This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:NPORRST 连接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668971/tms570ls0432-nporrst-connection

器件型号:TMS570LS0432

您好!

我希望使用 TPS70445 PMIC 的复位输出来驱动 TPS570的 NPORRST、这可以直接连接还是需要串联电阻器或二极管?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    TPS7x 器件的复位是漏极开路、因此需要一个外部上拉电阻器。 最好在开发阶段添加串联电阻器。 对于产品、可能不需要它。