This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:未来的 TM4C?

Guru**** 2526890 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668725/tm4c123gh6pm-the-future-tm4c

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:SEGGER

EKTM4C123GXL 套件非常受欢迎。
是否正在考虑新版本?
- XDS110调试器(与 SimpleLink 系列一样)与外部 JTAG/SWD 集成。
-用于隔离 USB 电源和调试信号的跳线。
-可访问休眠引脚

我对 MCU TM4C 有很好的体验、我认为它们是非常好的产品。

最近的 SimpleLink 生态系统通过统一的 SDK 器件提供了非常有趣的解决方案。 此外、所有新电路板 Launchpad 都非常好。
但 Tiva TM4C 系列将会发生什么变化? 是否有家庭更新计划?

kr

Rrom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="rrom"]是否有系列更新计划?

    通过在此处(公开)公布此类计划、可怕的竞争对手(也)是否会收到警报/建议?

    此类问题(迄今为止、这些问题以"MCU 技术为中心")最好面向您当地的供应商销售办事处。

    问题是: "XDSxxx w/external JTAG/SWD:"  已经可以"旁路/禁用"板载 MCU (用作 ICDI)。   您应该注意一个"管脚行"-适合接收 SIP 插头-位于 ICDI MCU 正下方。   (您还将注意到一个标记为"EXT"的引脚、它允许使用"ICDI 禁用"、这样 就可以引入"外部 JTAG 或 SWD "。)    

    Fire/i -始终且仅限-使用此"外部调试/程序"方法。    我们的调查结果表明、"全球领先的 JTAG/SWD 探针"(Segger 的 J-Link)更强大、优于"供应商不可知"(正确)-适应(大多数)来自"多家供应商"的所有 ARM MCU。   ("不可能"-"一个和只有一个供应商"-始终"超越市场?")  

    您需要 一个"用于隔离 USB 电源和调试信号的跳线"。   如果我们假设这些调试信号针对的是"用户 MCU"(而不是 ICDI MCU)-则上述内容应符合您的"调试信号"目标。   您对 "隔离"的使用证明有点模糊-请再次注意、"外部 JTAG/SWD "信号是通过"单独的标头"(由用户组装)引入的、这种情况可能符合" 隔离"的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1. 当然,这不是发表声明的地方。
    我的初始问题首先涉及生态系统(Tiva Launchpad)的所有硬件方面

    对于在 ARM 获得许可的竞争对手、鉴于当前趋势、我认为策略更倾向于 SOC +无线双核或高性能或 MCU 入门级低功耗范围。 在这些市场领域、我认为 TI 取得了多年的进步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您-(之前)不确定您是否具有"披露地点和形式"的明确性。 很明显(现在)-你做到了。

    大家也注意到、SOC 已获得收益、但"未清漆" MCU 的吸引力仍在继续。 在"自由市场"中的回复和记录通常会"告知未来"。

    我是否对您的"开场白" JTAG/SWD 问题满意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答了我关于在/外部执行 JTAG 的能力的问题 我已经知道 ICDI 调试器的这一功能。
    但是、ICDI 调试器只允许标准 JTAG 模式、我使用的 Segger JLink 在断点和跟踪函数方面提供更好的性能。
    XDS110似乎提供了功耗跟踪功能?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用(较小) JTAG/SWD 探针时、Fi/I "无点"-因此我没有(受过教育)评论关于:XDS 等人。

    正如您所知、"外部 JTAG/SWD 信号引入意味着"-您打开帖子的意图(似乎是在寻找此类信息)-已经被蒙上了阴影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,先生,不能完全理解你的最后一篇帖子!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的第一个帖子要求提供获取外部 JTAG/SWD 用法的指导。    我相信我,(高度)详细)——“就是这样实现的。”
    您最近的帖子指出:"您知道如何实现此类外部使用!"    

     (那么)您(开启) 论坛问题的"要点"是什么?     (有时、会向 "验证响应者的"真实性/能力"询问此类"已已知/已回答的问题"。)   (在审判室中尤其如此-但不明智/不可能-在这里工作!)   (技术论坛。)   相同的"保留/证明"是正确的-对于您的、 "揭示您的 MCU 路线图"(您"知道"不正确-在此处显示)-可能已经注意到"趋势"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望他们继续在这一领域发挥有意义的作用。 TM4C 系列是其中一些功能最丰富的 M4F 芯片。 但是、不确定他们销售的芯片数量是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我不清楚。 我简单地重新表述我原来的问题。

    TI 是否计划以与 MSP432Launchpad 相同的方式重新设计 TM4C Launchpad 套件?

    我最尊敬的是、CB1知道您的回应方式(括号太多)不是很清楚(IMHO)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、完全同意 Danny F. SOC 很棒、Tivaware 也很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Danny F"]

    我希望他们继续在这一领域发挥有意义的作用。 TM4C 系列是其中一些功能最丰富的 M4F 芯片。 但是、不确定他们销售的芯片数量是多少。

    [/报价]

    我同意。 TM4C 系列对我们来说非常重要。 我们从 TM4C 系列中选择了多个器件作为我们的新产品、并且在将大量代码库迁移到此系列的过程中、我们正在经历非常痛苦和昂贵的过程、这是由完全不同的供应商和处理器架构提供的。 这是我们对 TM4C 的一项重大承诺、尤其是当您考虑到围绕 TM4C 重新设计我们的硬件所投入的成本时。

    到目前为止、我们对 TM4C 系列非常满意。

    无论从硬件还是软件的角度来看、我都希望看到 TM4C 实现更多增长和改进、无论这意味着什么。 例如,TivaWare 可能会从更新中受益,即使只包含某些包含的第三方代码的更新版本--我想到的第一个版本是 lwIP。 TivaWare 包含 lwIP-1.4.1;最新推出的版本为2.0.3、并包含重要的错误修复。 在我的待办事项列表中、更新我们的代码库以使用 lwIP 2.0.3。 如果 TI 打败了我并发布了 TivaWare 更新、这将使 TM4C 社区中的所有人受益。

    最重要的是、查看任何类型的更新、甚至只是 TivaWare 更新来更新第三方软件包、从而为像我这样的人注入信心。 :-)