This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:ICDI 控制器丢失或损坏

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: FLASHTOOL, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668572/ek-tm4c123gxl-lost-or-corrupted-icdi-controller

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:FLASHTOOL

您好!

1) 1)我正在使用 EK-TM4C123GXL 套件。 编程期间、ICDI 接口出现问题、我只能在设备管理器中看到固件升级选项。 使用 LM FlashTool、我意外地将垃圾文件.bin 的类型更改为.bin、从而更新了该文件。 现在 ICDI 接口完全为空。 设备管理器中未检测到/显示任何内容。 是否有任何方法可以对调试控制器进行重新编程以保存套件?  

谢谢、

MF Ijaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MF Ijaz、

    您可以尝试此 E2E 帖子中的步骤: e2e.ti.com/.../2026928

    请注意、您需要另一个 JTAG 编程器、如 XDS110、并连接到外部 JTAG 以访问 ICDI 器件以执行解锁。

    如果这无法解决问题、我担心 LaunchPad 会被欺骗且无法恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    但愿不是如此!   已经(可能丢失)的是 ICDI MCU。    主板的"主 MCU"被怀疑 为"活而好!"

    这要求海报添加排针引脚-以便他/她可以介绍" 非板载 JTAG 信号!"

    Fire/I 这样做、"始终且仅限" - 通过 J-Link (这优于 ICDI 器件-驻留在(但未使用) LPAD。)    (和哪个 BTW -可被提取和重新利用(相当容易)-与 MCU 在1294电路板上遭受的命运不同(此处另一篇文章)-在"尝试"(论坛前咨询)提取过程中"攻击"的受害者...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、

    这也是正确的、我想我应该澄清他是否打算将 LaunchPad 与 ICDI 一起使用、而不是 JTAG、这会是错误的。 如果可通过 JTAG 访问主 MCU、则可以使用是的。 尽管在这种情况下、我想知道某些 BoosterPack 的可行性。 也许需要在 LaunchPad 上"面朝下"焊接接头、以便 JTAG 可以从下方进行连接、并且 BP 接头可以保持畅通? 值得思考的食物

    尽管添加的信息的有用性也取决于是否认为所涉及的努力证明了仅仅购买/购买新电路板的成本节约是合理的... 并非所有论坛访客都是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1_MOBILE、

    您似乎是对的。 我必须验证、但初始结果表明可以使用外部 JTAG 对目标进行编程。 但是、ICDI 文件仍应可用于通过 JTAG 或其他方式恢复 ICDI 处理器。 或者可能是我没有清楚地看到图片。

    我必须验证目标是否正常运行、然后我将返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么-"似乎是正确的?"    请仔细阅读-并意识到这是"完全/完全正确"-是由董事会设计人员设计的!

    研究人员-请允许我注意、 "公司/我没有使用"ICDI"-更喜欢 著名的卓越"J-Link"-并且"早已知道" ICDI MCU 可能被禁用/绕过!     

    事实上-电路板设计人员提供 了一个"EXT"接头位置-这就是事实!    不必说、"降噪 ICDI MCU"-它可以保持"就地"(EXT 引脚将其保持为"安静/禁用!")

    种情况已经做很多次----如报告所述----甚至是莫伊所做的。    (当裂缝员工批评我的"手工焊接"时。)

    当附近有一只“黄角”苍蝇时——这艘船肯定值得“绿旗”——难道不是吗?    (垃圾箱中保存海报的板!)