This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:STC 中的 TO_ERR 位是否也会在 STC 自检结束时创建 CPU 复位?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668641/tms570lc4357-does-to_err-bit-within-stc-will-also-create-a-cpu-reset-at-the-end-of-stc-selftest

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持人员、

如果在 STC 运行期间 STCFSTAT 内何时设置 TO_ERR 位、是否在结束时复位 CPU?

谢谢你。
此致
Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普沙文、

    当设置 TEST_DONE (测试完成)时、会向正在对其执行 STC 运行的 CPU 生成复位。

    对于以下任一情况、测试完成标志被设定为1:
    1. STC 运行完成后没有任何故障
    2. STC 运行时发生故障
    发生超时故障时