This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:STCGCR0寄存器中的 CAP_IDLE_CYCLE 位字段

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668384/tms570lc4357-cap_idle_cycle-bit-field-meaning-in-stcgcr0-register

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持人员、

您能否详细解释 STCGCR0寄存器内 CAP_IDLE_CYCLE 位域的功能含义?

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普沙文、

    它在捕获时钟之前和之后都是空闲周期。 在 STC 内部、捕捉由 SCAN_EN 信号触发。
    启用此空闲周期将避免将 SCAN_EN 路由为时序关键信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持人员、
    CAP_IDLE_CYCLE 是3位字段。
    如果它是布尔标志、为什么它是寄存器中的4位字段?

    是否仅将位8用作布尔标志且位9/bit 10为无连接?


    请确认。
    谢谢你。
    此致
    Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普沙文、

    对于当前版本的 STC、只有位8用于启用和禁用此功能。 其他2个位可能保留供将来使用、但我不知道详细信息。