This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:ADC2引脚7与 ADC1不一致

Guru**** 2588905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668375/rm48l952-adc2-pin-7-is-not-consistent-with-adc1

器件型号:RM48L952

我希望对 ADC1 ADC2共享的两个 ADC 通道进行一些交叉比较。 我已经为模拟信号选择了引脚7和引脚14、我将进行交叉比较。 目的是将其用作 ADC 的诊断、因为在接近一起采样时、这些值应该是一致的。

在 ADC1上、我配置了10个通道、FIFO 设置为10。

在 ADC2上、我只配置了2个通道、FIFO 设置为2。

所有时序等设置相同、在每种情况下、我使用组1进行软件触发的转换。 首先、我在 ADC1上运行转换、然后在 ADC2上运行转换。 转换不会同时运行。

我发现在 ADC1和 ADC2上引脚7通道的读取方式不同。 在 ADC2上、它似乎卡在接近"0"的位置。 另一个通道引脚14在 ADC1和 ADC2上都跟踪良好。 请参阅下面的屏幕截图。

我该怎么做才能研究为什么在 ADC2上无法正确读取其中一个引脚?

谢谢

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    对于引脚7和引脚14、您是指 ADC 通道吗? 或器件引脚编号?

    RM48器件有2个封装:144 QFP 和337 BGA。

    2. QFP 封装上的引脚7和引脚14是 PLTP 和 GIO

    ADC1通道7 (引脚61)不与 ADC2共享

    ADC1通道14 (引脚82)与 ADC2共用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ、感谢您指出这一点。 我很明显地在脑衰弱!!! 我忘了检查通道上的映射以查看它是否为1:1、但现在可以清楚地看到它不是。 感谢快速响应。