主题中讨论的其他器件:TM4C123
您好!
我们将使用 TM4C123处理器创建器件、
我注意到在 LM 闪存编程器中有一个选项可以"将闪存内容上载到 a.bin 文件"。
这是不需要的、因为我不希望任何人访问我们的软件。
我是否有办法通过软件 阻止从器件中提取闪存?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将使用 TM4C123处理器创建器件、
我注意到在 LM 闪存编程器中有一个选项可以"将闪存内容上载到 a.bin 文件"。
这是不需要的、因为我不希望任何人访问我们的软件。
我是否有办法通过软件 阻止从器件中提取闪存?
谢谢
[引用 user="Ralph Jacobi">现在、部分器件... 听起来您的总目标是防止从器件中提取闪存。 如果是、请记住、这不是一款高安全性器件。 您可以设置一些障碍来使生活更加困难、例如防止 JTAG 被使用、但无法完全保护器件免受所有形式的闪存提取的影响、因此请注意这一点。
很高兴看到这一点。 我要强调的是,这样做很可能是很便宜的。 这样做还会限制您访问已编程微控制器的能力。
Robert
愿这位“迟到”的记者——加上“外人的喜悦”——这位供应商代理人没有这样做,他的愚蠢行为是:“低于10美元的设备可能受到充分保护,不会被“窥视”!
来自该供应商和所有其他供应商的此类 MCU (重要的是、这不是"供应商弱点")只能"抛掷"、 "相当微弱的代码安全 防御!"
正如"华尔街"的金融监管机构试图"确保监管合规性"一样、此类任务(与您的任务几乎相同)面临以下现实:
禁用 JTAG (或其他"绷带")可能会阻碍"未完全装备的初中学生"的工作、但可以快速/轻松地通过"熟练、装备、经验和动力"来克服!
如果您,“在此处查看用户的安全尝试”(通过论坛的“搜索”框)-您将注意到,“高发生次数”的用户... "锁定(仅限)自己!" 令人愉快——和诗意……
因此、您的"产品成功"应该是源于"安全"、而不是源于"安全"、而是:
这些都不会"阻止"您的芯片"黑客"。 然而、它们为"您(或许不明智)寻求获得的"在 市场中取得成功提供了最佳机会!
正是销售成功和可持续发展证明了一个更"恰当"和(或许)可实现的目标! 保护低于10美元的芯片-没有那么多...
谢谢您-我"不"是对的-我的目标是展示 "现实"。 我们(有时)为一个类似的半巨人而工作、"失去了我们的头脑、失去了我们的准则"、因此不得不通过"低于传统手段"来恢复准则。
也要接受-除非您的发展是"特别独特和有灵感的"、否则(任何人)不太可能"关心您的代码!" (*)
因此-您正在为"看不见"的攻击者(更有可能是不存在的攻击者)订购"低效保护"! 这种做法没有太大意义--这是不是吗?
如上所述、最延迟、注意力不集中和最"锁定"的人将是您!
上一篇文章中的要点介绍了那些策略、这些策略使"3个群星和我找到了-然后将技术公司 公开!"。 该帖子中的内容是否证明不值得 "解决"?
通过充分的"努力、专注、经验、幸运和"接纳现实"、您也可以达到这样的高度... (但绝不通过"安全!")
(*) 如果您/公司向"一个或几个客户"提供某种数量的产品、则他们(客户)很可能会"感兴趣、"在您的代码中!" (AS -携带您的代码-和"板副本"-它们(操作上)可免费"从图片中删除您/公司!") 适当订立的合同以及软件版权和"特殊功能"可能会减少/阻止这种可能性。