This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何为 uSCU 选择 STC1截面1部分以运行

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/668318/tms570lc4357-how-to-select-stc1-secgment-1-section-for-uscu-to-run

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持人员、

在 TMS570LC4357器件的 STC1中、 有两个段组。

当我想运行 STC1时、如何仅选择 段1来运行 uSCU?

我是在假设

SEG0_CORE_SEL

字段将  自动选择段组0 [CPU1/CPU2]。

任何线索都将帮助我更好地理解。

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到了寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pashan、

    1.将 STCSEGPLR 寄存器中的 SEGID_LOPAD 位置位为1 -->以选择段1的第一个间隔
    2.将 STCGCR0寄存器中的 RS_CNT 位置位为1 ->以从所选段的第一个间隔开始自检
    3.将 STCGCR0寄存器的 INTCOUNT 位配置为3 ->段1有3个间隔