This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TM4C Arm Cortex-M4F 微控制器的常见问题解答

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695568/faq-faqs-for-tm4c-arm-cortex-m4f-microcontrollers

主题中讨论的其他器件:Energia

尊敬的 E2E 社区成员:

我们在该论坛上的目的是为 TM4C MCU 系列提供有价值且技术详细的支持。 此帖子包含一些初始信息、可帮助您快速找到问题解决方案或指导您找到正确的位置。


1) 1)利用 E2E 搜索: https://e2e.ti.com/search/default.aspx

无数的用户来到论坛提出了问题、并且有大量有用的主题提供了有关解决问题的信息。 某些线程甚至提供了示例代码。

如果您的问题之前已经被询问过、您可以通过搜索自己来更快地获得答案!

此外,如果您找到处理大部分问题的线程,但只需要一些更多信息,则可以使用“询问关系问题”选项以这种方式创建新线程。


2) 2)查看 TivaWare 的相关配套资料和软件示例

‘d每个 MCU 的技术文档页面上的应用手册和其他有用文档,TivaWare 在安装过程中还包含一个“OCS”文件夹,其中包含许多有用的资源供您参考。

TivaWare 随附了各种基本应用软件示例,在查找示例代码时,请在发布前先参考 TivaWare 的示例。

最后、有关如何使用 TivaWare 的基本问题、请参阅我们的入门指南 :https://www.ti.com/lit/pdf/spmu373


3) 3)查看以下常见问题解答主题是否有价值:


4) 4)避免仅使用直接寄存器修改(DRM)编程、而是使用 TivaWare。

TivaWare 的主要用途之一是无需单个用户了解 DRM 编程的来龙去脉。  因此、我们将无法为仅与 DRM 编程有关的任何问题提供支持。

对于那些真正想了解如何使用 DRM 对器件进行编程以便更好地理解的人、TI 建议首先使用 TivaWare 对项目进行编码、然后将 TivaWare API 部分逐段替换为它们执行的 DRM 代码。 由于 TivaWare API 是开源的、因此该选项对所有用户开放。

 ***这不适用于可能需要几次 DRM 调用来补充 TivaWare 或解决勘误项***的情况


5) 5)将 Energia 问题直接发送到主要 Energia 论坛、网址为 :https://forum.43oh.com/forum/119-energia/

我们不具备有关 TM4C 微控制器的 Energia 知识、也不支持在 E2E 论坛上提出有关使用 Energia 的 TM4C 问题。


帮助我们为您提供帮助!

您的帖子中提供的详细信息越多、我们就能更好、更快速地为您提供深入的帮助。 我们已经看到过很多次我们不得不花费数小时甚至数天的时间来尝试获取关键信息、然后我们就可以非常快速地解决问题了! 因此、请通过分享大量信息来帮助我们!

一些一般提示:

  • 列出 TivaWare 版本(如果与编译器相关、则列出 CCS 和编译器版本!)
  • 如果您使用的是 TI-RTOS (或 FreeRTOS 等其他 RTOS)、请说明并列出版本
  • 说明问题是发生在 LaunchPad 上还是发生在定制硬件上
  • 在处理 I2C、SPI 等通信协议时、请尝试提供示波器或通信线路的逻辑状态分析器快照
  • 发布清晰且有意义的主题帖–这不仅对 TI 员工有所帮助、而且我们还有社区成员、当他们看到有关 他们拥有专业知识的领域的主题帖时、他们也可能会提供帮助。

最后、提供源代码通常非常有用。 这篇文章详细介绍了实现此目的的最佳方法: https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/812271


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、E2E 社区、

    由于此帖子仅用于论坛指南、我们将锁定它。 有计划制作一个新的常见问题解答样式线程、如"常见开发问题"、在该线程中、我们将保持注释打开以供输入。 如果您对这些指南有任何建议、请通过论坛 PM 功能联系我、谢谢!