尊敬的先生:
这是来自 IC 编程器制造商的 Jack。
我将会发送一封电子邮件、告知我们需要 TMS570LS1227的编程规范。
该器件应使用 JTAG 进行编程、但我们不知道协议和过程。
您能否帮助向我们提供详细信息或文档以供开发?
谢谢你。
许千斤顶。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
这是来自 IC 编程器制造商的 Jack。
我将会发送一封电子邮件、告知我们需要 TMS570LS1227的编程规范。
该器件应使用 JTAG 进行编程、但我们不知道协议和过程。
您能否帮助向我们提供详细信息或文档以供开发?
谢谢你。
许千斤顶。
您好 QJ、
感谢您的信息。
我们的工程师已经通过 CCS 完成了启动代码、但他不知道如何通过 DP 编程器将启动代码读取/写入 IC 的 RAM。
我们使用了 JTAG 接口。 您能为其提供支持吗? 或帮助提供有关通过 JTAG 进行引导代码设置的文档。
此外、我们没有找到 ARM 的寄存器定义。 您能帮助提供有关此内容的文档吗?
实施以设置编程过程很有帮助。
谢谢你。
许千斤顶
您好 QJ、
感谢您的信息。
也许我没有清楚地解释这种情况。
我们是一家编程器制造商(DediProg)、客户(Alpine)邀请我们的编程器对其 IC 进行编程以进行生产。
我们需要您的帮助、以便将该器件开发到我们的编程器中。
现在、我们已经通过 CCS 完成了启动代码、它可以正常工作。
但我们不知道如何通过使用 JTAG 的编程器将引导加载程序写入 TMS570xx 的 RAM 中。
我们需要详细信息来将编程过程嵌入到我们的编程器中。
这是我们的编程过程。
步骤1. 上电并初始化(也许我们需要知道设置是什么)
步骤2. 读取 JTAG ID 并确保编程器和 IC 之间的连接。
步骤3. 将引导代码加载到 RAM 中(我们不知道该过程、需要您的帮助)
步骤4. 设置 PC 并运行引导加载程序
步骤5. 将命令发送到引导加载程序以执行擦除/编程/验证
步骤6. 完成
谢谢。
许千斤顶
您好 QJ、
是的、我们使用 JTAG 接口进行编程。
我们知道如何使用 CCS 将代码加载到 RAM 中、但它在 CCS 中使用。
我们必须使用编程器通过 JTAG 将引导代码加载到 RAM、并控制引导代码以执行编程过程。
现在、我们的工程师使用示波器捕获波形并分析协议、然后从 TI 文档中查找信息。
很难支持这一点。
您能否共享您的电子邮件、Skype、线路或微信? 我想联系我们的工程师、直接与您讨论此案例。
谢谢你。
许千斤顶
您好 QJ、
感谢您的支持。
我向您展示了由工程师使用 CCS 从 TI 工具捕获波形并转换为数据的列表。
我将与工程师讨论此案例。 您能否共享有关下载到 RAM 和从 CCS 进行编程的源代码、或共享一些文档。 我们认为这对我们很有帮助。
此外、您是否有工程师或 FAE 可以在台北帮助我们?
这是我们的电子邮件。
许嘉欣(FAE):jack.hsu@dediprog.com
Raphael (工程师): raphael.wu@dediprog.com
谢谢你。
许千斤顶。