主题中讨论的其他器件: TM4C123
我在使用 GUI Composer v2独立应用程序时遇到了几个问题
我有一个基于 EK-TM4C123GXL 的电路板和一个带有几个标签和一个按钮的简单 GUI Composer 应用。 目标会使 LED 闪烁并使计数器递增。 计数器显示在 GUI 中(作为标签小工具)、可以看到计数器在递增。 几分钟后、GUI 中的计数器停止、目标上的 LED 停止。
单击 GUI 中的断开按钮、LED 再次开始闪烁。 再次连接 GUI 可以看到计数器已高级、它与 LED 闪烁的次数匹配。
这是在较旧的 Windows 10笔记本电脑上、从在线工具中导出了 gcruntime6.0.0和 GUI Composer v2独立应用程序。 我尝试过另一台 Windows 7笔记本电脑、但遇到了相同的问题。 较新的 Windows 10笔记本电脑运行时间较长、但偶尔仍会冻结。 A (今年)全新的 Windows 10 i7桌面版将运行数小时、没有问题。
PC 上是否有 GC 的最低规格?
我遇到的另一个问题是、当笔记本电脑超出 Wi-Fi 范围时、独立应用程序将无法连接到目标-在状态栏中、它显示"已连接到 TI 云代理。ccxml 字符串包含%SerialPort%-必须在调用之前解决"。 将笔记本电脑恢复到 Wi-Fi 范围后、它仍然无法连接、我最终重新启动应用程序以尝试再次连接。
谢谢