请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1227 主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224、 HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在使用 tms570ls1227PGE 的自制计算机上工作、目前正在尝试通过 sciREG 通过 FT230XS
USB 向 UART 器件发送数据。 我之前在 tms570ls1224 launchpad 上使用过 sciSend、成功了、但我仅在尝试 sciSend 时收到字符串中的第一个字符。 由于我的自定义设置、USB 转 UART 器件是否存在不同的行为? 如果我一次只能发送一个字节、是否有有效发送整个字符串的推荐方法?
谢谢!