This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:辐射测试数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695637/tms570ls3137-radiation-test-data

器件型号:TMS570LS3137

我提交了与 TMS570系列微控制器相关的辐射数据表、但尚未收到任何回复。  是否有新的链接或我可以与之通信的人员获取此信息?  我们使用这些器件已经有一段时间了、并制定了一个新的计划来考虑它们。

此致、

Jon Pollack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    有关访问 SafeTI 私人论坛的过程、请参阅此主题:
    e2e.ti.com/.../903627

    您是否已经与 TI 签订了保密协议?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我第一次处理了该链接、但从未收到回复。 我填写了该信息、没有要求提供任何其他数据。 我知道没有安全问题、但我不知道如何获得任何状态。 是否有单独的链接或表格来处理 NDA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为后续行动、我们现在拥有一个包含 TMS570的电路板、用于今年晚些时候的飞行实验。 我想回顾一下实际的辐射数据,而不是其他实验的传闻。

    谢谢、
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon、

    我们应尽快向您发送 NDA 以供您签署。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon、

    您现在是否具备获得所需配套资料所需的一切?