This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:无法使用 XDS110探针调试 Hercules RM57 Launchpad

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700734/ccs-tmdsemu110-u-cannot-debug-hercules-rm57-launchpad-with-xds110-probe

器件型号:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 XDS110调试探针调试 Hercules RM57 Launchpad。 测试连接时、我收到以下错误:

"值为'-267'(0xfffef5)。
标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。

说明如下:
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。"

我已经能够使用内部 Hercules 调试器进行成功调试。 我验证了 TVRef 引脚的电压为3.3V、并运行 xdsdfu 工具以查看是否找到 XDS110探针(是)。

我们还根据 XDS110用户手册验证了 Launchpad 原理图、并发现了我们认为是引脚不匹配的地方。

- LaunchPad 原理图:

 

- XDS110用户指南:

在用户指南中、引脚#8被接地、但是在原理图中、它似乎被连接至外部调试器。 请提供可能出错的地方。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surialic、

    TM4C129器件使用 Launchpad 上 J18的引脚8。 TM4C129使用该信号来决定使用哪个仿真器。 如果该信号被拉低、则使用外部仿真器;否则、使用内部 XDS110。 此信号不应影响外部仿真器的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ Wang、

    感谢您的及时回复。 您提供的信息很有用、但我们仍然无法调试 Launchpad。 我们使用的是20引脚至 ARM Cortex 20引脚转换器适配器。

    我们仍会收到相同的消息:

    "值为'-267'(0xfffef5)。
    标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。

    说明如下:
    控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
    指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。"

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surialic、

    是否已连接外部仿真器和微型 USB 电缆? 我想确保电路板已正确通电。 当外部 XDS110仿真器插入 J18连接器(默认情况下未安装)时、您是否能够使用内部 XDS110仿真器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ Wang、

    是的、外部仿真器和 miniUSB 电缆均已连接。 第一次连接外部时、它要求我选择序列号(00000000或 HLR57L00)、然后我选择了00000000。 现在、每次我连接外部探头时、它都会默认为该探头、并且我无法使用内部探头进行调试。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surialic、

    您是否已解决问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ Wang、您好!

    问题是我需要使用14引脚接头、而不是20引脚1。 这并不是很容易、因为我必须将跳线焊接到电路板上、并且它们之间的空间很小、但它确实解决了问题。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Surialic