This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:正确的硬件/软件设置、以解读 HalCoGen®︎Hai 中的 Example_EMAC_Loopback _TxRx

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697253/tms570ls3137-correct-hardware-software-set-up-to-interpret-example_emac_loopback_txrx-from-halcogen-hai

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LC4357

您好!

我正在使用 TMS570LS31HDK 作为开发板、我希望从开发板发送/接收"原始以太网"数据包。 我使用 Win7 PC 通过以太网连接到电路板、我想查看来自 PC 上开发板的数据包、也想查看从 PC 到开发板的传入数据包。

实际上,我对以下链接 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/404193?Correct-Hardware-Software-set-up-to-interpret-example-EMAC-Loopback-TxRx-from-HalCoGen-Hai 有相同的问题 。   2015年提出了问题、给定问题的答案无法解决问题。

我已经检查 了 processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration 链接。  

此外、我已经学习了"Example_EMAC_Loopback _TxRx" HALCoGen 教程。 因此、我们可以跳过这两个常见的建议。

 期待很快收到您的回复。

最棒的雷加斯

K. Kerse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerse、

    1.要在 HDK 上使用以太网、请将 DIP 开关 S4的通道4调整到 ON 位置。

    2.从网络下载用于发送和接收以太网数据帧的工具。 例如:Ostinato

    3.将 PC 和 HDK 连接到路由器。 使用 DHCP 模式在 HDK 上运行 LWIP 演示

    4. Ostinato 应该得到帧

    5.我在使用 TMS570LC4357 + LWIP 之前进行了测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您能否解释一下您是如何看到在 HDK (6字节目标 MAC + 6字节源 MAC + 2字节数据包类型+随机 有效载荷)上创建的原始以太网数据包的? 如果我理解正确、您就成功地观察 了 LWIP 演示创建的 DHCP 数据包(与原始以太网数据包远)。

    让我 再问一次。 是否有人知道如何在 TMS570LS31HDK 上创建原始以太网数据包、通过以太网发送数据包以及在 PC 上接收数据包。  现在只在 Wireshark 上捕获数据包就足够了。 但请注意、原始以太网。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerse、

    必须解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、问题当然没有解决。 我回答了你的建议,之后根本没有任何建议。 您希望如何解决它?