This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:是否有使用数据修改模块的参考设计适用于任何 TI Hercules 处理器器件?

Guru**** 2588005 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700393/tms570lc4357-are-there-reference-designs-using-the-data-modification-module-for-any-ti-hercules-processor-part

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我想了解是否有任何有关正确使用 TMS570 Hercules 微控制器上的数据修改模块的信息?  我想了解是否有建议的方法使用具有主从接口的 DMM 接口连接两个微控制器? 我希望一个微控制器能够使用 DMM 将信息直接写入从控制器的存储器。  对于实现这一目标所需的接口类型、是否有任何建议?  关于 DMM 使用的信息似乎很少。

最好

Josh Karch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    从几年前开始查看此帖子:

    同样的工具也适用于 TMS570LC4357 MCU。

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    下面是另一篇文章、其中包含 DMM 和 RTP 端口之间连接的示例。 您可以在主/从配置中从两个不同的 MCU 连接这些器件。

    e2e.ti.com/.../188038

    如果 iSystems 工具出现错误,我将再次粘贴原始帖子:
    e2e.ti.com/.../397525

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、

    感谢您提供这些信息--并不完全清楚如何从数据表中连接 DMM,或者 DMM 应该连接到什么。  我本来希望有一个方框图、但现在我看到 DMM/RTP 的信号名称基本相同、其中一个是主器件、另一个是从器件。  是否可以有双向 DMM、例如、一侧的主器件连接到另一侧的从器件、反之亦然?

    最好

    Josh Karch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    Hercules MCU 上的 DMM 和 RTP 端口是单向的、以便最大限度地提高可支持的比特率。 这些 IP 无法切换至输入或输出模式。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、

    只需清除、 如果我有两个 TMS570、我能否将"主控"芯片上的 DMM 信号连接 到"从"芯片上的 RTP、然后将"从"芯片上的 DMM 信号连接到"主控"芯片上的 RTP?  基本上、我可以有单独的发送和接收、其中 DMM_CHIP_1进入 RTP_CHIP_2、而 DMM_CHIP_2进入 RTP_CHIP_1吗?   

    例如、使用两个 HDK 时、如果我填充所有四个 MICTOR-38连接器、 能否将 HDK1上的 J6连接到 HDK2上的 J12、将 HDK2上的 J6连接到 HDK1上的 J12、然后同时运行 DMM 和 RTP?

    此外、是否有任何显示如何使用 DMM/RTP 的软件示例?

    最好

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现将问题重新提出如下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    当然、可以通过两个单独的 HDK 将 RTPX 连接到 DMMy、将 RTPy 连接到 DMMx。 不过、我们没有可供您用于此目的的软件示例。 我将需要查看我们的测试软件数据库、以查看是否有一个可以共享的示例。

    此致、
    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、我们非常感谢您的示例! 这似乎是一个充满希望的界面、因此能够快速进行原型设计和使用、这将是令人惊叹的!
    最好
    Josh Karch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、看起来像 QJ Wang 一样、能够为我提供示例、如果我有更多问题、我会随时向您发送。 最好的,Josh Karch