This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:SPI 通信问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696846/tm4c1297nczad-spi-communication-issue

器件型号:TM4C1297NCZAD

原始帖子已锁定。  https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_2-4_ghz/f/964/t/666589

尊敬的所有人:

切换线不会。 你有其他建议吗?

此致、

ASD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的示波器图片未包含 SSI0FSS、它是否变为低电平? 如果是、请将项目导出到.zip 文件、并将其附加到您的回复中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有收到您的回复、因此我认为此问题已解决。 如果不是、请回复此帖子并更新您的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我敢打赌这个人已经"找回"了他的密码...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以保持线程打开。 仍在等待设计工作室回复... 将尽快连接材料。
    关于密码:我不是“想”;)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的哪些"密码保护"文件-您希望我"退回"您的文件?