This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:tms570ls3137 dCAN

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698432/ccs-tms570ls3137-tms570ls3137-dcan

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 TLE6250GV33 (CAN)处理 tms570ls3137 MCU。使用该 MCU 与其他器件进行通信。原理图如下所示。

我的:是、  当我断开 TLE6250GV33和 TJA1042t/3 (NXP)时、可能会发生错误- canLEVEL_passive。 在我再次连接后、无法恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MCU 和 CAN 收发器(TLExx)是否位于同一 PCB 上? TJA1042是否位于另一个连接板(MCU+TLE)上?

    如果错误计数介于128和256之间、则 CAN 总线进入错误被动状态。 在无源模式下、CAN 节点能够发送和接收数据。

    如果您要测试"总线关闭自动恢复"、请启用"ABO"、然后通过短接 CAN_H 和 CAN_L 来生成总线关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

         感谢您的回复。

    实际上、我们有三个 PCB、连接类似于下面的架构。  

    错误计数器是227、所以我认为是被动状态、但进入被动状态时无法发送或接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    断开 TLE6250GV33和 TJA1042t 的连接有什么作用? 如何断开这2个 CAN 收发器? 是否要手动生成 CAN 总线关闭? 如果要生成 CAN 缓存关闭状态、可以使用金属  线将 CAN_H 和 CAN_L 短接。