主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我正在尝试将 SPI2主器件和 SPI4作为从器件进行通信。 我正在尝试调用具有中断的 SpiSendData()函数。 sys_startup.c 具有 vim_init()并且我添加了 vim_enable_interrupt 函数、因此 SPI2高电平和低电平、SPI4高电平和低电平在主函数中启用中断。 我的中断线路是 INT0。 SPI2发送中断为高电平、因此 必须调用 spi2HighLevelInterrupt (void)、但 我无法进入中断函数、因为它不会在断点处停止。 我是否遗漏了任何内容?
谢谢
瓦伦