This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 步进电机与 TM4C123GH6PM 的连接

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/703383/interfacing-of-stepper-motor-with-tm4c123gh6pm

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMTM4C123

我在使用 tm4c123gh下午6时驱动步进电机时遇到问题。

有人能不能建议我这样做的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许此设计指南会有所帮助: www.ti.com/.../tiduah5.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了驱动电机、我们必须生成 PWM 输出、但我无法获得代码中缺少的内容、请建议我的代码、因为我已经完成了您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天(顺便说一下:美国主要节日)您发布了两次-收到供应商 Bob 的"指导"-链接回复。    (他在你最初的岗位上工作了2小时-我想说非常棒!)

    然而-您"还不"能够"运行您的步进电机"-为什么呢?    和... 您能不能以不同的方式做任何事情-也许甚至是"更好"-来"沿着这个过程前进"。    (向"获得"的人道歉。)   

    我已随意摘录并在这里展示-您的"观点:"

    [引用 user="Drishti Jain"]我在驱动步进电机时遇到问题[/quot]

    有什么问题?   问题可能会描述许多问题或行为、或缺乏预期结果。   问题(单独)太模糊(不明确)-无法提供(任何)真正的帮助。   您必须"更好的细节"(即略为详细)  发生了什么(失败)"问题、行为、响应"。

    [引用 user="Drishti Jain"]我们必须生成 PWM 输出[/quot]

    我们在这里达成一致-但我们不知道:

    • 您是否生成了此类 PWM 输出?
    • 如果是-您能否描述(理想情况下通过示波器波形捕获)您的输出?
    • 如果是 PWM 输出、'已从您的 MCU 实现'-该 PWM 信号是如何被'处理并连接'到您的电机的?

    [报价用户="Drishti Jain"]我无法获取代码中缺少的内容

    • 可能缺少该"代码"(自身)?   (我找不到您的任何"代码"。)
    • 我们"不知道"在您的 MCU 和步进电机之间放置了什么(如果有)。    如果采用了合适的缓冲步进电机驱动器 IC -我们"需要"其规格。
    • 如果有这样的驱动器 IC、我们需要知道您是如何连接到它的。

    您的帖子的主题列表:"步进电机与 TM4C123的连接"。

    • 唉、没有一个词-描述或详细说明-您是如何实现这样一个"MCU 至步进电机"接口的。   这是相当重要的-是不是吗?

    您的远程'helper crüe 需要(部分)这些事实来帮助您-您现在可以看到吗?   当"计划"不(相当)"聚在一起"时、"正常"会感到沮丧、并变得(有点)"情感"。   

    然而、"缺乏清晰、恰当、深思熟虑和清晰的细节"、大大降低了(甚至)"被杀害"(*)和"感兴趣/关心他人"的帮助者的能力、使他们能够正确和高效地获得帮助!    您(并且只有您)有权代表您"提供如此清楚/恰当且足够的详细信息"-此处列出的大部分内容...

    *(此处的响应者-"避免"此类索赔)