This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:完全禁用 SPI

Guru**** 2588575 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/703866/ccs-tms570ls0432-disable-the-spi-completely

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio


您好!

在一个程序中、我需要在程序运行期间完全禁用通过 HalCoGen 生成 SPI。

最后,我想取消 spiInit()函数;...

我该怎么做? 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"驱动器启用"选项卡下、取消选择 SPI 驱动器:"启用 MIBSPI 驱动器"和"启用 SPI 驱动器"

    取消选中 SPI 后、HALCoGen 将不会生成 SPI.c 和 mibspi.c  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    不幸的是、您未正确理解该问题、或者我讲错了。

    当程序直接在软件中运行时、我想禁用 SPI、而不是在 HalCoGen 中运行程序。

    这更清楚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过在地址偏移量0x00的 SPIGCR0寄存器的 nRESET 位域写入0来复位 SPIx 模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些建议是否能解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、回答较晚、

    是的、它确实起作用了!

    谢谢!