This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:EEPROM 写入和读取地址问题

Guru**** 2587615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/703613/tms570ls3137-eeprom-write-and-read-adress-issue

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我面临 EEPROM 读取问题。 在 TI 论坛上、我发现类似的 Thread 存在相同的问题。

我提到了将数据读取到 EEPROM 的解决方案。 链接在此处。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/561564/2057055#pi320098filter=all&pi320098scroll=false 

在中 、将地址更改为32位后、该线程问题得到解决。 但 他 和我也 已经在使用32位地址"0xF0200002"进行写入和读取。

因此、请确认我用于读取和写入的地址位置是否正确?

在这里、我还附上用于调试 purpose.e2e.ti.com/.../8662.New-Text-Document.txt 的 EEPROM 代码

谢谢、此致、

Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Krunal、

    地址应在32位边界上对齐:0x...... 00、0x…… 04,0x...... 08,0x...... 0°C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您为我提供合适的解决方案。 我在 上面的链接中使用了这个地址0xf0200002。 但我们必须使用地址0xf0200004。 我禁用了组7的扇区0到扇区3以检查读数是否正常工作。 它在工作。 我还会与它正在运行的应用程序集成。 谢谢你。

    此致、

    Krunal Desai