This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:NDK_2_25_00_09通过特定接口发送

Guru**** 2481715 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/704030/rtos-tm4c129encpdt-ndk_2_25_00_09-sending-through-a-specific-interface

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

2015年、我曾问过 NDK 不支持通过特定接口发送数据包的能力。

有人告诉我、已提出一项优先任务、将对 SO_BINDTODEVICE 的支持添加到 NDK 中。

从那时起、对 NDK 的处理似乎很少。

将来是否有机会添加此选项、如果有、未来的发展方向如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    我正在尝试从团队获取更新。 我会在收到回复后尽快回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    遗憾的是、在与开发团队交谈后、我们确定不会在 TM4C129ENCPDT 上发布此功能、因为在可预见的将来、我们在此平台上没有任何计划发布的版本。

    此致、
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent

    感谢您的回答。
    很遗憾听到没有计划发布。

    此致
    Barry