This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:在初始化 MPU 后、在系统模式下出现异常行为

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/699672/rm48l950-strange-behavior-when-in-system-mode-after-initializing-mpu

器件型号:RM48L950

我正在尝试使用 MPU、在配置 MPU 后发现了奇怪的行为、但处于系统模式。 从阅读数据表中、我没有找到任何帮助、尽管我可能缺少一些帮助。 我发现在初始化 MPU 后处于系统模式会导致我的代码的某些部分无法正常工作。 具体而言、串行打印似乎不会传输任何内容、而我的其中一个计时器中断似乎也不会触发。 这是否是 MPU 在系统模式下的预期副作用?

我目前只定义一个从地址0开始、大小为4GB 的背景区域。 存储器类型和权限分别为 MPU_NORMAL OINC_NONSHARED 和 MPU_PRIV_RW_USER_RW_EXEC。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Westin、

    该区域涵盖所有闪存和 SRAM。 闪存区域仅就绪、不能配置为 RW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ、

    我对此有一些疑问、我希望通过电子邮件发送。 如何向您发送电子邮件?

    谢谢、

    威斯汀
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Westin、

    我的电子邮件地址是 qjwang@ti.com