This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:SRAM 寄存器读取比较 API 在较低温度下失败

Guru**** 2583355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702932/tms570ls1224-sram-register-read-compare-api-failing-at-lower-temperature

器件型号:TMS570LS1224

大家好、团队、

我们使用来自安全 TI 库的自检 API 作为系统诊断的一部分。  

目前、我们正在较低温度下测试我们的系统。 在@-40 c 的测试过程中、我们观察到自检 API  

REG_READ_Compare (SRAM、COMPARE);提供故障/错误 状态。

有人能解释为什么我们在较低的温度下会遇到这种故障?

TI 的人员是否在 低温下验证了这些安全 TI 库 API?

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat、

    此功能在室温下是否工作良好? 故障可在-40c 时重复发生吗? 在-40C 时 PLL 时钟是否正常(无 PLL 跳周错误等)?
    要检查系统时钟、您可以将 ECLK 配置为 VCLK (除以预分频器)输出、并使用示波器监视 ECLK。 我将邀请我们的软件软件发表五项评论。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat、

    您是在-40C 下对电路板进行下电上电还是在-40C 下对 CPU 进行复位? 室温至-40C 的温度斜坡速率是多少? 您使用的是哪种电路板?