This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-TMS57004:无法转换使用 TMS57004读取的值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702954/ccs-launchxl-tms57004-unable-to-convert-the-values-read-using-tms57004

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVMHALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

  我正在尝试转换 TMS57004 Launch Pad 读取的 ADC 值、该 LaunchPad 充当 bq76PL455EVM 的主器件。我正在使用 TI 提供的 bq76PL455EVM 示例代码。我想使用 ADC0引脚读取一些值。在调试代码时、代码卡在 adcIsConversionComplete 循环中。

您能否提供在 bq76PL455EVM 示例代码中集成 ADC 的指南? 或者为我提供 生成 bq76PL455EVM 示例代码所用的 halcogen 文件。

此致、

Silpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silpa 您好!

    在 BMS TI 设计中、PL455可对所有电池、辅助通道和温度传感器进行采样。 TMS57004 MCU 使用 SCI 从 PL455内部 RAM 读取这些值。 TMS57004不使用 ADC 对任何信号进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想知道我们是否可以从 TMS57004的 ADC 引脚读取数据并将其用于相同的 bq76PL455EVM 示例代码中?

    此致、
    Silpa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silpa、

    如果您有 ADC 模拟信号输入到 ADC 引脚、并且 ADC 模块配置正确、则可以读取采样数据而不会出现任何问题。