主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
大家好、
我无法理解 Mibspi3的工作原理。 主器件正在发送长度为8.TG1_TX_DATA[8]的数组。 代码已设置为始终触发、没有外部源。 您能告诉我 、要在 TMS570的接收缓冲器中查看阵列、我必须执行哪些基本步骤?
主器件正在发送时钟、MOSI 和 CS 引脚。 (TMS320信号完美)。
尽管我尝试使用 TRIGGER 始终没有外部源、但我不理解何时接收数据、即使在大多数时间收到数据时出错(在这里和那里移位)、有时我会获得正确的数据。
当没有触发器时、TCKNT 有什么用途? 如何使用触发器?
我有一个 CS 信号、应该将其用于触发、还应该将其提供给 MIBSPIC[1]引脚吗? (launchpad 上没有 MIBSPICS[0])。
我真的很困惑、查看正确数据的基本步骤是什么、非常感谢您的帮助。
我参考了基本的 Halcogen。
提前感谢!
此致
瓦伦