This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:对于 tms57004、是否可以使用多个 tms57004来仿真 SPI 信号?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702092/tidm-tms570bms-for-tms57004-is-it-possible-to-emulate-the-spi-signal-using-multiple-tms57004

器件型号:TIDM-TMS570BMS

您好!

对于 tms57004、是否可以使用多 个 tms57004来仿真 SPI 信号?

请提供有关使用多个 tms57004处理 BMS 的其他方法的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    我并不完全理解这个问题。 您是否尝试使用使用 NHET 程序仿真的 SPI 接口连接两个 TMS570 MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、是否可以使用多个 TMS5004 MCU 进行电池管理。

    埃尔达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    是的、您可以。 我认为一个 TMS570足以进行电池管理(每包装1个)。 如果电池组超过1个、则可能需要多个 MCU。