请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 大家好、团队、
我的客户正在将 TMS570LS3137连接到以太网开关 IC (Microchip - KSZ8775)。 此开关使用相同的引脚提供 MDIO 或 SPI 接口。 交换机上的 MDIO 接口允许访问 PHY、而 SPI 允许对交换机上的所有寄存器进行完全访问。
由于客户在软件中有 SPI、是否可以禁用 TMS570LS3137上的 MDIO (用作 GIO)?
如果您能提供任何反馈、我们将不胜感激。
谢谢、
SEM