This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:UART SCI 最大和最小波特率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/704192/ccs-tms570lc4357-uart-sci-maximum-and-minimum-baudrate

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

TMS570LC4357 SCI 支持的最大和最小波特率是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    SCI 和 SCI/LIN 模块在100Mhz 外设时钟上的最大波特率为3.125Mbits /秒
    由于预分频器寄存器为24位、因此您可以实现所有标准波特率。
    是否要使用某个精确值作为最小值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

     在 SCI 初始化期间、我需要检查波特率的有效范围。

    因此、我需要为最小值提供一些确切的值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bijo John:
    在给定的 VCLK 上使用不同的预分频器寄存器值、甚至可以对1位/SEK 进行编程。
    对于 SCI 模块、波特率值为:波特率值= VCLK 频率/16*(波特率+1)、其中波特率是波特率选择寄存器(BRS)中的24位预分频器值

    此致、
    米罗