This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:TM4C MCU 是否可以在晶体振荡器信号短路时正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/703610/tm4c1292ncpdt-is-it-that-tm4c-mcu-could-work-normally-at-crystal-oscillator-signal-was-shorted

器件型号:TM4C1292NCPDT

尊敬的所有人:

最近我发现、如果我将晶体振荡器的引脚短接并使其无法正常工作、TM4C MCU 可以继续正常工作。 对于这 种现象、这是正常的吗?

为什么会出现这种现象? 我认为其他 MCU 不能继续正常工作。

在没有 晶体振荡器信号的情况下、TM4C 使用哪种功能或外设?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C1292NCPDT 器件有一个内部振荡器(PIOSC)。 该器件可以直接运行 PIOSC 的 PLL 或 PIOSC 的 PLL。 它还具有用于主(外部晶体)振荡器的故障检测电路。 当在外部晶振上检测到故障时、操作被切换到 PIOSC。 无论 MCU 是否"继续正常工作"、取决于软件。 有关该器件时钟控制的更多信息、请参阅数据表的第5.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 )