This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-TMS57004:将 TMS57004与 LCD16x2连接

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/699009/ccs-launchxl-tms57004-interfacing-tms57004-with-lcd16x2

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 TMS57004 Launch pad 在16x2 LCD 上显示内容。您能否提供 相同的示例代码。

此致、

Silpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以帮我解决这个问题吗?

    此致
    Silpa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silpa、

    您要驱动的 LCD 的器件型号是多少? 它是否有可插入 launchpad 的 BoosterPack? 请参阅此 BoosterPack、例如 :www.ti.com/.../430boost-sharp96

    BoosterPack 通常包含一个示例测试项目、您可以使用该项目来驱动 LCD。 另请注意、TMS570微控制器没有片上 LCD 控制器 IP、因此需要使用 SPI/I2C 接口连接到外部控制器/驱动器。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是我使用的 BoosterPack -Kentec QVGA Display BoosterPack。
    www.ti.com/.../BOOSTXL-K350QVG-S1

    此致
    Silpa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silpa、

    这会更好。 这是一个具有 SPI 接口的 LCD、因此您可以使用任何具有 SPI 接口的 MCU 来驱动它。 BoosterPack 包含指向在 MSP432 MCU Launchpad 上运行的示例软件的链接。 您可以识别所需的 SPI 配置、然后使用 HALCoGen 生成您自己的项目、以便在 TMS570 Launchpad 上复制代码示例。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silpa、

    您的问题是否已得到解答? 我要将此帖子标记为已解决并关闭它。 如果您有任何疑问、请随时再次发帖。