This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:N2HET 指令集-控制字

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/703596/ccs-tms570ls3137-n2het-instruction-set---control-word

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

根据技术参考手册文献编号:SPNU499B N2HET 模块的第20.5.3节、上述大多数指令具有29至31位的控制字、始终保留(0)。

但只有一条指令(20.5.3.3 ADCNST (ADD CONSTANT))我注意到保留位为27至31。

您能告诉我控制字中的这些位是否总是被保留用于所有指令吗?

提前感谢您的帮助。

此致、

Vivek Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    某些指令的位[31:27]保留供将来使用:ADCNST、ADC、ADD、AND、OR、SBB、 Sub、XOR、ADM32、MOV32、RCNT、 SCNT
    所有剩余指令的位[31:29]被保留。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王。 这很有帮助。