Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L950 主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1
您好!
您能否告诉我们、如果存在过压(大约12V)、会发生什么情况?
VCC/VCCIO 上施加的电压。
1>如果其电源上存在过压、MCU 是否会进入某种故障模式?
2>过压是否会通过 VCCIO 损坏 I/O 单元?
我们是否可以假设 VMON 负责过压或瞬态电压?
此致
巴杜语