This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C129EXL:在 enet_lwip.c 示例中更改通过 TM4C129EXL 板提供的默认网页

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702357/ccs-ek-tm4c129exl-changing-the-default-web-page-served-through-tm4c129exl-board-in-enet_lwip-c-example

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 EK-TM4C129EXL 板。 我已导入 enet_lwip.c 示例并成功测试了它。

示例程序加载 HTML、CSS、javascript 等文件存储在项目的'FS'文件夹中的默认网页。  

我需要使用自己的更改该默认网页。 为此 、首先、我尝试更改了默认网页的 HTML 代码。 我在 HTML 代码中所做的更改将得到

反映在'FS'文件夹中。 但是、当我在 Web 浏览器中通过 IP 地址打开网页时、我所做的更改不会得到反映、而是 会加载相同的默认网页。 我知道我所做的更改 不会更新到微控制器的存储器中。  

我不知道怎么做。 你可以帮帮我吗?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用以下命令重建 enet_fsddatah 文件:
    ./../../../tools/bin/makefsfile -I FS -o enet_fsdata.h -r -h -q

    然后、您必须重建并重新加载项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    是的。 我已尝试在 运行中使用'cmd'命令重建 fsdata.h 文件。  

    但我在加载 IP 地址时在浏览器中看不到任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否更新了头文件? 然后、您是否重建了 CCS 项目并对 TM4C 进行了重新编程?