This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:稳定电压电容器

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702164/tm4c129encpdt-stabilizing-voltage-capacitor

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:LM3940

尊敬的 Charle 先生:

我对5V 输入 电源连接器附近的电容器选择有疑问。 我正在设计一个具有5V 输入和1A 电流的控制卡、并且我还在使用5V 至3.3V 的稳压器。

我们使用的是5V 和40A SMPS。 然后、如何计算该5V 输入电源连接器附近的电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishitha、

     您使用的是哪种5V 至3.3V 稳压器?

     请参阅 TM4C129 Launchpad 原理图以了解详情。 如果您看一下它、它在5V 输入上有一个0.1uF 的电容。 但是、根据 TPS 数据表、输入端的电容是可选的。 因此、我建议您查阅所选稳压器的数据表、并查看建议的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我使用的是 LM3940稳压器。他们在数据表中提到了该稳压器的输入侧为0.47uf。 当我验证设计一个与我的应用相关的控制卡时、大多数应用都使用额外的470uf /16V 电容器来过滤电源产生的噪声。 但没有人给出如何计算470uF 的确切值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishitha、
    线性稳压器论坛可在以下链接中最好地回答您的问题、因为那里的专家比我们更了解他们的产品。 您是否介意在那里发布新问题、或者我可以将您的帖子转发到该论坛。
    e2e.ti.com/.../321